This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089是否有任何其他器件推荐器件

Guru**** 2573895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650673/tps61089-is-there-any-device-more-recommendation-device-of-tps61089

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好!

我们寻找升压转换器。 规格如下所示。 我们来看一下 TPS61089。 如果有更多推荐器件、请告知我们。

VIN = 4.5~5.5V

Vout = 12V

Iout = 0.5A

效率>= 90%

PVNN 电源 IC 输入电压可通过 FET 开关在12Vin 和 TPS61089之间切换。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用 TPS55340。 将输出电压设置为低于12V 约0.2V。 然后、它可以实现在 TPS55340和12V 输出之间自然切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen San、
    感谢您的建议。 我不熟悉功率器件、因此对我而言、TPS61089看起来更好、因为它封装更小、集成了二极管和电流更高。 您是否建议使用 TPS55340而不是 TPS61089?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、TPS61089具有更高的效率。 根据您的选择进行选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您与我们分享详细的应用信息吗? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com