This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:电流限制条件与输出电压间的关系

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649845/lm1085-current-limit-conditions-vs-output-voltage

器件型号:LM1085

在评估 Vin = 26.25时的电流限制规格时、我们是否可以期望该器件提供最小200mA 的电流、即使我们将输出设置为1.25V -即电阻器 R2=0伏特?  在 f VIN =26.25V、R2 =0 V 的条件下、此规格是否有效?  数据表似乎没有解决这种情况。、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    LM1085的额定最高结温为125C。 您可以使用以下公式计算 LDO 将消耗的功率:

    PD =(Vin - Vout) x Iout
    =(26.25 - 1.25) x 0.2
    = 5W

    通过使用数据表的热性能信息表、您可以发现 LM1085的 NDE 封装的 μ RθJA 为22.8C/W 您可以使用此信息来计算 LDO 的近似结温:

    TJ = PD x RθJA + Ta
    = 5 x 22.8 + Ta
    = 114 C + Ta

    正如您看到的、环境温度确实会影响该方程。 例如、假设您的环境温度为25 C。这意味着您的条件下的结温将为139 C、因此超出了 LDO 的最大额定结温。 如果您的环境温度为11 C 或更低、则您将处于 LM1085的工作条件范围内。

    作为保护措施、LM1085将通过限制电流来限制功耗;然而、这是一种保护功能、不能代替适当的应用设计。

    在您的情况下、您有足够的余量(输入电压-输出电压)。 您可以通过降低 LDO 之前的输入电压来降低 LDO 中的功率耗散、该 LDO 具有直流/直流转换器、另一个 LDO、以提高系统 PSRR、 甚至是 LDO 之前串联的功率电阻器、以简单地在电阻器和 LDO 之间分散耗散的功率。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、Ryan。  一个后续问题、您知道吗?是否有任何设计更改会影响此 LM1085的电流限制功能?  另一个观察结果是、我们处理的当前材料与我们在 Circa 2005中处理的一些样本略有不同。  如果此器件上有任何与设计更改相关的 PCN、您能否提供?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我对第二次答复的拖延表示歉意。

    可能存在一些流程变化、会略微影响批次间的性能;但是、我们测试器件以确保它们在发货前符合我们的数据表规格。 我不知道该器件的任何设计更改。

    非常尊重、
    Ryan