This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:启动波形

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650961/tps51116-startup-waveform

器件型号:TPS51116

尊敬的所有人:

当我将 TPS51116用于 DDR3时、VTT 和 VTTREF 在启动时上升至1.5V。
您是否了解此原因?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VTT 关闭(S3引脚处于低电平)时、我怀疑通过 DIMM 泄漏电流为 VTT 充电至1.5V。

    您能否在上电期间将 S3引脚拉至高电平并再次进行测试?

    此外、如果您可以提供原理图供审阅、则会更好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。
    我将检查这一点。
    谢谢、
    PAN-M