This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175的 LTSpice 仿真问题

Guru**** 2590160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651165/lm5175-ltspice-simulation-issue-with-lm5175

器件型号:LM5175

尊敬的团队:

这与有关使用 LM5175IC 的转换器操作的 LTSpice 仿真查询有关。 我收到了 TI 团队提供的仿真模型并在 LTSpice 仿真中使用。 但遗憾的是、未根据要求观察到转换器输出。 对于设计的降压/升压电路、我的输入为8至18V、输出为15V、因此转换器始终显示等于输出的输入。

在此、我已连接 LTSpice 仿真电路

请帮助解决此问题。

提前感谢您。

Kureti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们的建模组不支持 LTSpice。 您可以使用 Webench 工具吗?