This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:电池平衡似乎不适用于此2S6P 配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650863/bq40z60evm-578-cell-balancing-does-not-seem-to-be-working-for-this-2s6p-configuration

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z50-R2

您好!

请在下面帮助您了解有关此问题的一些信息...

谢谢、

Tom

 

是否可以在恒定电流(CC)模式下或仅在恒定电压(CV)期间实现电池平衡?

在一个充电周期中可以平衡的最大电压差是多少?

 

电池平衡似乎已启用、但 bq40z60未平衡电池、并在充满电时进入故障状态。

 

传感器:

通过低于10% RSOC 然后静置来启用电池平衡。

放电至:

RSOC = 3%

电芯1 = 3343mV

电芯2 = 3562mV

 

应用了12V 直流(交流输入)并开始充电。

CB = 1、电池平衡=激活

电芯2平衡时间= 65535秒

 

在未进入恒压模式的情况下达到满电荷。

电芯1最大电压= 404040mV

电芯2最大电压= 4300 mV

 

以下是需要关注的位寄存器:

TCA = 1、              终止充电警报=检测到

FC = 1                   已充满电=检测到

XCHG = 1            充电 FET 禁用=检测到

SS = 1           安全模式=检测到

CHG = 0         充电 FET 状态=禁用      

VCT = 1                有效充电终止=检测到

MCHG = 1           维护费用=检测到

Tc = 1          终止充电警报=检测到

Fc = 1          充满电=检测到

COV = 1        电池过压=检测到

OC = 1          标志过度充电=检测到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们必须研究这些问题... 但是…

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。 这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。 在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。 您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。 分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。 最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。 它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。 在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢 fyi 的服务
    在改变课程之前、我们将考虑许多信息/选项、但我相信我们现在将继续使用 bq40z60。

    在电池平衡方面、我在查看一些数据和示波器布线后开始得到处理。

    似乎平衡值为260mS、"导通时间"为193mS (~75%占空比)、为~14mA (测量值)。
    该文档显示了66%的占空比(典型值)、但我找不到任何寄存器设置来更改它、也找不到任何平衡周期时间(260mS)指示。
    是否有用于设置占空比的存储器/寄存器?

    此外、在该14mA 的平衡/分流电流(测量值)源自4100mV/(100欧姆+ 150欧姆)= 16.5mA (非常接近)时、平衡6P 电池需要几天时间。 如今、电池电压越来越接近~1mV/HR.... 在此速率下、202mV 的间隙将需要~202mV/24r = 8.4days、这是否正常?? 是什么?

    是否可以移除100欧姆串联电阻并仅保留~150欧姆(??)的内部 FET 电阻 或者电流是否会超过芯片额定功率?

    否则、文档中没有使用什么外部平衡方法?
    外部平衡/分流器是否能够提供更大的电流、感应、更短的平衡时间?

    或者、我们的现成电池中的这种电压差是否是异常情况?

    我有很多问题/顾虑、但也许您可以总结一下...
    您的想法对我们在这一电池平衡主题上有所帮助。


    谢谢、
    Tom