This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:测量具有高电压和高负载的电池组中电池的电压。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650175/bq76pl455a-q1-measure-voltage-of-batteries-in-a-battery-bank-with-high-voltage-and-loads

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我有 256节电池、每个电池电压为2.1V、它们都 串联在一起、总输出电压为537.6Vdc。 我的问题 是、我可以使用十六个串联的 bq76PL455A-Q1来测量 每个单独电池的电压、如果不是、TI 是否有产品可以完成此任务、 我的最后一个问题是、bq76PL455A-Q1能否在电池 具有 大约 100安培 至 1000安培的高负载时进行测量?   

注意:我的主要问题 是我所使用的高电压、例如、最后 一个 bq76PL455A-Q1将在504Vdc 至537.6Vdc 的电压下工作。  

非常感谢大家的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edgar、

    只要您不违反引脚的 ABSMAX 额定电压、就可以了。 PL455用于此类高电压、正因为如此、菊花链是隔离的、部件是可堆叠的。

    只需确保模块电压不会降至12V 以下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了、但仍然对 ABSMAX 有疑问、在数据表中、顶部的最大电压为88Vdc 和
    顶部至 VSENSE16 delta (VSENSE16 + 5.5V)≥顶部≥(VSENSE16–1V)…… 最小值(VSENSE16–1V)最大值(VSENSE16 + 5.5V)
    因此、我不确定、只要电压差小于88Vdc、我的系统是否正常? 在哪里可以使用 GND 参考顶部? 我的系统将测量256节2.1V 电池、每个 bq76PL455A-Q1将有16组16节电池、因此在每组16节电池中、电容电压始终介于30至40Vdc 之间、不再如此。
    12V 是通过电池还是通过 bq76PL455A-Q1的电源供电?
    感谢你能抽出时间!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    每个 pl455模块都在其下方模块的顶部"浮动"。 例如、TOP1 (CELL16)将以堆栈的绝对底部 GND1 (Cell0)为基准。 下一个模块 TOP2 (Cell32)将以 GND2 (Cell 16)为基准、依此类推。 这是否有助于澄清问题?

    我们建议在电池和模块处夹紧以防止出现大瞬态。

    12V 是 TOP 引脚的最小值-它是内部10V 常开电源的输入、也是 VP 稳压器的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David W.
    非常感谢您的帮助!