This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:Rdiss 的最大值和最小值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650875/tps7a91-the-maximum-and-minimum-values-of-rdiss

器件型号:TPS7A91

你好。

请告诉我"输出有源放电阻"的最大值和最小值。
粗略估算值是可以的。

SBVS282的第5页只描述了典型的250欧姆电阻。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    我们预计该电阻器的容差为20%、因此电阻应介于200Ω Ω 和300Ω Ω 之间。

    非常尊重、
    Ryan