This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:极低负载情况

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650986/tps54061-very-low-load-situation

器件型号:TPS54061

您好!

我的客户认为在以下情况下使用 TPS54061。
当负载为100uA 时、TPS54061能否调节3.3Vout?

[情形]
VIN=24V
VOUT=3.3V
Iout=100uA~30mA(Iout max=100mA)

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!
    这应该是可行的、但在这种情况下、我们始终建议客户获取器件 EVM 并在其应用特定条件下验证运行情况。
    这是 EVM 的链接
    www.ti.com/.../tps54061evm-142

    此致
    Brani