This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22675:您能告诉我有关"如何使用 LM22675#39;s 反向降压"?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22675, LM5160A, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648215/lm22675-could-you-tell-me-about-how-to-use-lm22675-s-inverting-buck

器件型号:LM22675
主题中讨论的其他器件: LM5160ALM5161

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑使用以下规格的反相电源。

<客户规范>

输入:20V~25V

输出:-12V/0.3A

由于客户的原因、希望使用过去使用过的 LM22675。

问得好。

问题1:我可以结合客户规格使用 LM22675吗?

问题2:如果是、此器件是否有参考电路图?

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    快速计算表明、您的客户应该能够将 LM22675用于上述应用。
    应注意的是、器件上的最大预期电压为37V (这是额定电压为42V 的器件)、因此如果预计线路瞬变大于42V、则应小心。

    就组件计算而言、提供了应用手册、其中包含有关创建反相电源的详细分步说明。
    此处是链接
    www.ti.com/.../slva317b.pdf

    希望这对您有所帮助
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我从客户那里听说、输入电压最坏的情况结果是36.66V

    我现在将介绍 LM5160A。


    问:是否提供?

    请告诉我。
    Pokun (Masumi Sekiguchi)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能用以下问题再次检查吗?

    我从客户那里听说、输入电压最坏的情况是36.66V

    我现在提出 LM5161。
    ※因为客户说要双脚封装。

    问:LM5161是否可用?

    请告诉我。
    Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekiguchi-San、
    是的 LM5161已发布并可供使用。
    此致
    Brani