This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175在这种情况下、电流限制是如何工作的?

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650819/lm5175-lm5175-how-the-current-limit-works-in-this-situation

器件型号:LM5175

大家好、

我正在尝试分析

www.ti.com/.../PMP20660

132W 4开关同步降压/升压 CC-CV 超级电容器充电电路参考设计

您能解释一下它们为什么在 VOSNS 和 ISNS 之间使用二极管 DX3 LL4148-13和晶体管 Qx1 2N7002BK、215吗 ?

 在 这种情况下、电流限制是如何工作的?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们明天会回来。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我与创建此参考设计的工程师进行了交谈。 晶体管用于在启动期间从电路上断开平均电流感测。

    在启动期间、当 LM5175通过软启动(SS)运行时、升压高侧 FET 关闭(HDRV2低电平)。 但是、流入大输出电容器的充电电流以及输出负载电流可能会超过直流电流限制阈值。 晶体管只会消隐电流感应信号、并允许 SS 完成。

    一旦 SS 完成、HDRV2将为高电平、或者通过二极管(DX3)进行开关、晶体管将导通、将电流感测信号连接到 IC、并以平均电流限制运行电路。

    希望这能澄清、

    此致、
    Yohao Xi、TI APP-BM-BCS 系统和应用工程师