This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:电源正常输出有效

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650709/lm73606-power-good-output-valid

器件型号:LM73606
主题中讨论的其他器件: TPS659037

您好!

在 LM73606的数据表中、可以写入、如果 EN 为低电平且 VIN>2V (VPGOOD_VALID、典型值为1.3V)、则 PGOOD 输出为低电平。 如果我们使用 BIAS 引脚为 LM73606供电、则 PGOOD 信号有效时的 VIN 电平是否仍是标准? 还是:(VIN>2V 或 VBIAS>2V)? 从功能方框图中可以看出这一点很难分辨。

这些信息对我们来说非常重要、因为我们需要决定是否可以使用 PGOOD 信号来启动/停止 TPS659037 PMIC、或者我们需要额外的监控器。

此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将与设计工程师核实您的问题、并将在我了解更多详细信息后立即返回给您。
    同时、您能否分享您尝试实现的序列类型?
    逻辑是这样的、如果您的 PGOOD 连接到 Vout、那么无论 Vin 值是多少、当 EN=LOW 时、它都将保持低电平。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    随附的是我们要执行的操作。 请注意、+5V 缓冲电压约为600uF、以确保 TPS6590379能够执行适当的断电序列。 因此、VRTC 将保持在特定电平、因此 当 LM73606无法控制 PGOOD 信号时、该信号可能会再次上升。 我们需要确保 TPS6590379  在+5V 电压消耗时无法再次执行上电周期。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供更多详细信息。

    这里是我从该器件的设计工程师那里得到的答案

    "

    PGOOD 是否有效仅取决于 VIN > 2V。  它不取决于是否存在 VBIAS 电压。

    原因是 VBIAS 在 VIN 高到足以开启 LDO 并允许所有控制逻辑从 VBIAS 运行之前不会处于活动状态。  因此、在启动期间、我们将仅将 VIN 作为输入。

    VIN 信号将上拉 NMOS 的栅极、该 NMOS 在启动期间将 PGOOD 保持在低电平(这是有效状态)。  VIN 需要高于2V 的原因是 NMOS 的 VT 阈值为~1.5V、因此我们至少需要该电压才能使 NMOS 保持开启状态。

    "

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Brani