This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:电源正常绝对最大上拉电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649113/lm27762-power-good-absolute-maximum-pull-up-voltage

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件: LM27761

它可能关注的对象、

请问开漏电源正常引脚上的最大上拉电压是多少?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    所有原理图都显示 PG 被上拉到 Vin、因此绝对最大值应约为5.8V、如 Vin。

    您是否对 PG 有特定问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我打算使用开漏输出来下拉 P 沟道 MOSFET 的栅极、该 MOSFET 上拉至+10V。 在我的电路中、LM27762为 GaAs FET PA 生成负栅极偏置电压。 一旦负电源可用、则 P 沟道 MOSFET 打开、为 PA 的正电源加电。 根据应用电路、您肯定可以将电源正常引脚上拉至输入电压、但我看不到该引脚的绝对最大额定电压。 在许多情况下、漏极开路电压可能会高于器件其他引脚在诸如我所描述的应用中的最大电压。 您是否知道+5.8V 是否是此引脚的绝对最大额定电压?

    谢谢、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、它的额定值不会高于 Vin。 由于它是 P 沟道、我认为您需要一个电平转换器来驱动它。

    LM27762中的正极 LDO 的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    谢谢! 我已经设计了使用 NPN 晶体管的电平转换器。 我建议添加 PGOOD 引脚的额定电压以及可能的泄漏电流规格。 我当前未使用正 LDO。 这是一个非常酷的部分。 我还想看到开关频率与负载电流间的关系曲线。
    感谢您抽出宝贵的时间来解决此问题。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 我们有 LM27761、它是逆变器+ LDO、但不是 PGOOD。 使用比较器构建分立式 PG 可能会更小。

    我在下一次更新时注意到 D/S 中的这些项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    这里是 EVM 上开关频率的测量值。

    e2e.ti.com/.../LM27762_5F00_Load_5F00_vs_5F00_FSW.xlsx