This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:外壳温度与工作温度间的关系

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650607/lm431-case-temperature-vs-operating-temperature

器件型号:LM431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

在我们的应用中、稳压器外壳温度测量值为98度。 C:我们使用 TO92封装 LM431、最大电流为75mA、输出为10V。

1.是否需要散热器?

2.外壳温度超过-40至85度的工作温度。 c.这是可以接受的吗?

谢谢、此致、

Murali K    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    这是一个通过器件的大功率。

    这取决于配置、但器件的加热温度是否高于绝对最大温度。 我建议使用一种或使用不同的电路配置。
    您是否能够向我展示器件的配置?
    该器件还采用什么封装?
    流经器件和负载的电流是75mA 还是仅流经器件? 这是在负载关闭时吗?

    2.我不建议高于绝对最高温度。 我们不保证任何高于该温度的性能。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上是我们的应用电路。 这基于 LM431数据表的第9.2.1节"并联稳压器"。  10V 的稳压输出源自15V。 R39从47R 增加到68R 、以使阴极电流保持在100mA 限制范围内、但我们观察到温度仍高于85deg。 C.当 R39的最大值为82R 时、典型负载为175 Ω;当 R39的最小值为48R 时、最小负载为0。 R39安全运行的最佳价值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murali、

    您的电路正确。 在设计电路时、需要考虑的一个常见问题是第6.4节中的结至环境热阻。 通过使用该值和您的封装、您可以查看器件温度是否超出器件的绝对最高温度、是否需要散热器。 另一种选择是将电路更改为图19等、因为流入器件的电流受到控制、并且器件由于负载关闭而不会出现如此高的温度升高。

    您是否尝试查看 TL431。 TL431指定的工作虚拟结温为150C、这意味着只要器件的内部温度低于150C、器件就可以工作。 LM431和 TL431是极为相似的器件。

    -Marcoo