This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:PFM/PWM 转换点

Guru**** 2592530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650922/tps60150-pfm-pwm-transition-point

器件型号:TPS60150

你(们)好

我的客户有疑问。


您能否获得有关以下内容的答案?
*在确认困难时、是否无法回答内容无关紧要。

尽管 PFM⇒PWM 的转换阈值被描述为8mA (典型值)、但是否有最小/最大值?

当负载从0mA 增加时、PFM⇒PWM 在8mA 附近转换。
当负载从20mA 下降时、PWM⇒PFM 在3mA 左右转换。
转换点不同是否正确?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于工艺公差、8mA 阈值可能略高或更低。 遗憾的是、我没有最小值和最大值的确切数字 关于您的第二个问题、这是由于阈值的迟滞。 这可防止当负载刚好在负载线时电路经常进入和退出 PFM 模式。