This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N-Q1:LM4040QCEM3-2.5/NOPB 和 LM4040QBIM3-2.5/NOPB 之间的差异?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040, LM4040-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650747/lm4040-n-q1-difference-between-lm4040qcem3-2-5-nopb-and-lm4040qbim3-2-5-nopb

器件型号:LM4040-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LM4040LM4040-N

你(们)好

LM4040QCEM3-2.5/NOPB 和 LM4040QBIM3-2.5/NOPB 之间有何区别

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    粗体表示容差等级和温度范围。 我将在下面分解它
    LM4040QCEM3-2.5
    LM4040 (器件)/ Q (汽车用 Q-100级)/ C (0.5%容差级)/ I (工业温度级-40C 至85C)/ M3 (DBZ 封装)/ 2.5 (2.5V 输出)
    LM4040QBIM3-2.5
    LM4040 (器件)/ Q (汽车用 Q-100等级)/ B (0.2%容差等级)/ E (扩展温度等级-40C 至125C)/ M3 (DBZ 封装)/ 2.5 (2.5V 输出)

    容差等级决定了器件在25°C 时的初始精度等级。 温度等级决定了器件的建议工作温度。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您提供此信息。
    我是否正确、D 级以上的扩展温度范围不可用?
    LM4040QCEM3-2.5是否有另一种替代方案?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    在 Q 级中扩展的 D 级 确实存在。 它是 LM4040QDEM3-2.5/NOPB

    我不知道竞争对手的第二货源、但在 TI 内部、我们有 TI 版本和 National 版本的 LM4040。 LM4040是 TI 版本、LM4040-N 是 National 版本。 我确信这2个可以相互进行二次拉、因为它们具有重叠。

    -Marcoo