This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:未使用的看门狗引脚 WDI &放大器;WDO 连接

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650929/tps386000-unused-watchdog-pins-wdi-wdo-connection

器件型号:TPS386000

大家好、

如果在应用中未使用看门狗、建议将 WDI 和 WDO 引脚上的连接方式连接到 TPS38600上? 我想 WDI 可以接地、WDO 引脚可以悬空(或接地)?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭圭松

    无法禁用看门狗。 但是、如果您将 WDI 连接到 GND、则 WDO 将始终为低电平。 在 WDO 变为低电平之前、它可能处于高电平状态。 我建议将 WDO 保持悬空、因此如果它进入高电平状态、则不会直接对 GND 短路。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。 谢谢!

    Michael