This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450对电池的充电影响

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651111/bq24450-bq24450-charging-impact-to-battery

器件型号:BQ24450

您好!

目前、我使用 BQ24450进行铅酸充电。

BQ24450的输入为14.1V、用于为12V 铅酸电池充电。

Vboost 为13.5V、Vfloat 为13.4V。

如果我使用14.1Vin 对电池进行持续充电、是否会对电池产生长期影响?

它会缩短电池寿命吗?

随附的是电池数据表:

e2e.ti.com/.../Microsoft-Word-_2D00_-M_2D00_LOOK-7ah-specification.pdf

谢谢、

BR、

请告诉我