This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651088/lm5170-q1-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

Hallo、

我想在高压端口为24V/48V、低压端口为一节锂电池、电压范围为2.5至4.2V 的应用中使用 LM5170-Q1。  此设计中将有10V 的独立 VCC。

LM5170的数据表在 建议条件部分中显示了升压模式下的低压端口3V 的最小电压。 我找不到提示、为什么 LV 端口上不能有2.5伏的升压模式。 我发现的唯一问题是、在高压端口为48V 的较高开关频率下的最大占空比。

有人能告诉我另一个不在 LV 端口上具有低至2.5V 电压的原因吗?

此致

a.v.k Müller Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 LM5170-Q1。 是的、您认为主要考虑因素是升压最大占空比限制。 它应该在您的应用中支持2.5V 电压。