This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:SYS 输出电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650883/bq24259-sys-output-current

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件: BQ24296MEVM-655

您好!

我对下面的数据表规格有疑问。

当 Vin 源不存在时、电池输出的 SYS 输出电流是否高达2A? 是3.5A 吗?
此外、网站上未提供 BQ24259参考 EVM 数据、能否获取?
谢谢、
终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    3.5A 输出电流是指降压转换器的电流能力、换句话说、当存在 VIN 且降压转换器正在运行时。  

    2A 快速充电电流能力、或最大 ICHG  

    当没有 VIN 源时、BATFET 可通过它处理高达5.5A 的放电电流、并从 SYS 引脚流出、或通过提升的 OTG 输出电流进行反射。  

    就该参考设计而言、没有可用的器件。 不过、您可以在 此处参考 bq24296MEVM-655、因为它们是引脚对引脚兼容的。

    此致、

    Joel H