This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:适用于具有集成 BQ25606和电池的便携式设备的电源开关

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ24075, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650271/bq25606-power-switch-for-portable-device-with-integrated-bq25606-and-battery

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ24075BQ25120

我有一个具有嵌入式控制器的便携式测量设备。 我想在器件中添加 BQ25606电池充电器。

我希望在连接 USB 电缆时为器件和电池自动充电(我理解这种工作模式)。

我希望器件也使用电池电源运行。

我的第一个问题是、当仅连接电池时、如何打开和关闭系统电源?

我不希望系统断电时电池电量耗尽。

我的第二个问题与系统输出电压有关。 控制器的最大电源电压为3.6V。 目前、我在 BQ25606的输出(系统)和控制器之间有第二个稳压器(3.3V)。 我希望有一种方法可以消除这种调节器。 是否有办法将系统电压限制在3.6V?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    无法关闭 bq25606上的 BATFET。 由于它是独立的、因此无法控制充电器的该部分。 如果您正在寻找同一产品系列中的器件、我建议您改用 I2C 控制型充电器、如 b25600/D 或 b25601。 您可以使用嵌入式控制器来控制充电器。 或者、如果您的系统中已经设计了此功能、我建议在 SYS 或 BAT 上使用一个单独的负载开关、尽管在没有为您的系统供电的情况下控制可能会很困难。

    对于第二个问题、遗憾的是、如果没有第二个直列式稳压器、就无法维持3.65V 的电压。 一旦电池电压超过 VSYSMIN 阈值(通常为3.65V)、充电器的降压转换器将向上移动其基准、并使用电池进行跟踪。 低于该阈值时、它将保持3.6V。 此外、当充电器连接了一些输入源时、SYS 电压会以这种方式进行调节。 如果没有输入源、降压转换器不会进行调节、VSYS 会跟踪电池电压。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    这就是我想要的...

    1.我希望系统的工作方式与笔记本电脑类似。 (无论笔记本电脑是否已打开、在插入电源时、电池将在必要时充电。)

    2.我想加入某种类型的开/关电源开关。 这应该是一个简单的机械开关(例如 SPST)。 我不想使用微控制器来控制充电电路。

    我无法确定在何处整合开关。 以下是一些问题...

    假设 BQ25606的输出与"系统"之间有一个开关。

    1.如果开关关闭、未连接 USB 电缆且电池已连接、会发生什么情况。 BQ25606是否消耗电流? 这种情况是否会耗尽电池?

    2.是否只有在 USB 电缆断开时才能关闭 BQ25606。 我不关心 BQ 是否打开、并在连接电缆时充电。 没关系。

    当"盒子"未连接到电源并且未被使用时、我只需要一种方法来关闭它。 是否有办法做到这一点?

    如果不是、TI 是否生产出另一款可以正常工作的产品? 我只需要大约100mA 的电流。

    此外、我将使用 OTG (在微控制器控制下)在电池供电时生成5.15V 电压。 对于产品中的一些低电流模拟电路、我需要这个更高的电压。

    再次感谢、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种选择?

    如果我将 OTG 连接到系统并在电池上使用了内联开关、该怎么办?

    并且、请勿使用系统为项目供电。 只有 VBUS (因为只要设备插上电源或电池开关接通、这将有+5或+5.15)。"

    在大约50-100mA 时、这是否会显著降低效率? (电池寿命)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    从您的第一次答复开始:
    1) 1)是的、这种情况仍会消耗一定的泄漏电流。 它的典型值约为58uA。 如果它只是您所说的机械开关、我建议将其放置在充电器的电池和 BAT 引脚之间。

    2) 2)使充电器完全关闭的唯一方法是低于所有 UVLO 条件。 如果 USB 已断开连接、则满足该条件。 但是、如果 VBAT <~2.5V、则满足这两个条件以完全关闭充电器。

    您提到过、您需要一种在未连接到电源和未使用电源时关闭电源盒的方法。 这是否意味着您只想在应用 USB 电缆时使用"盒子"? 或者、您希望在没有电源且未使用时将其关闭?

    如果问题是电池寿命(我假设您是指电池容量)、而您只需要100mA 的电流能力、我建议使用线性充电器。 请尝试查看 bq24075、它有一个用于禁用电池 FET 的 SYSOFF 引脚、bq25120具有超低静态电流、并有一个运输模式进入机制来断开电池。


    关于你的第二次答复:
    1) 1)您是否在谈论 OTG 引脚或 OTG 模式(VBUS)的输出? 如果是后者、请勿将 SYS 和 VBUS 连接在一起。

    无论采用哪种方法、只要电池连接到 BAT、仍有泄漏电流流入充电器。 具有电池的直列式开关将是实现最低泄漏电流的最佳选择。

    此致、
    Joel H