This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:PMON

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650884/bq24770-pmon

器件型号:BQ24770

你(们)好,先生  

有关 PMON

请提供示例、文档或 Excel 以了解如何计算器  

我想知道如何设置 PMON 电阻器  

感谢您的全力支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表第17页中,公式(1):I = K (PMON)(VIN×IIN + VBAT×IBAT)(电池放电期间 IBAT >0,电池充电期间 IBAT <0))

    您放置不同的电阻器、您可以获得不同的电压。 (VIN×IIN + VBAT×IBAT)是系统电源。 当您知道最大系统功率时、可以选择 K (PMON)以确保"I"低于100uA 的最大电流限制。 然后、您可以选择一个电阻器、使 PMON 引脚电压低于3.3V。 工作完成。