This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650

Guru**** 2562220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650652/bq24650

主题中讨论的其他器件:BQ24650

我是否可以使用 BQ24650来驱动12伏直流8A BLDC 太阳能水泵?  我将太阳能电池板输出连接到 BQ24650的输入、并将其输出连接到驱动12v dc 8A 电机。  我的应用是太阳能供电水泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要外部电路来防止电机产生反向电流。  

    由于 bq24650是降压充电器、因此太阳能电池板的输出应高于12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您能不能从何处获得有关电机反向电流的更多信息提出建议。 2.能否在升压模式下使用 bq24650。 引脚4 TS 用于温度补偿。 我想使用该引脚来固定工作点、最大功率点、 温度范围为10°C 至45°C。我的最大功率点在25°C 时为19V、在40°C 时为17.2。我想在温度范围内更改此工作点如何修复此温度窗口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将基本直流电机操作谷歌一下。    这是一个示例。

    不可以。bq24650不是升压充电器。 无升压模式。  

    3.您想在 TS 引脚上获得固定电压还是希望 TS 引脚电压随温度变化? 如果您希望它随温度变化、请在 TS 与接地之间连接一个热敏电阻以及电阻分压器配置。 您可以在数据表中找到详细信息。 如果您希望它具有固定电压、只需简单地连接电阻分压器、使 TS 电压处于工作窗口范围内。 还可以在数据表中找到 TS 运行详细信息。