This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455A:当我发送时、bq76PL455a 不会重新发送以启用 bq76PL455A 在特定时间工作后的无源平衡? 然后 bq76pl455a 上电、重新启动并开始平衡,如果有任何错误或正常情况?

Guru**** 2563470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650963/bq76pl455a-bq76pl455a-the-bq76pl455a-not-resport-when-i-sent-enable-passive-balance-after-the-bq76pl455a-work-a-certain-time-then-the-bq76pl455a-power-up-its-resport-and-start-balancing-if-there-any-wrong-or-its-normal

器件型号:BQ76PL455A

BQ76PL455A:bq76pl455a 在我发送时不重新发送会在 bq76pl455A 工作一段时间后启用无源平衡? 然后 bq76pl455a 上电、重新启动并开始平衡,如果有任何错误或 正常情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您是否在监控 PL455裸片和 PCB 的温度? 您可能会达到热关断。