This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76pl455a's 内部温度传感器的精度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649889/bq76pl455a-bq76pl455a-s-accuracy-of-internal-temperature-sensor

器件型号:BQ76PL455A

我的客户的电池管理系统使用 bq76pl455a、客户希望了解内部温度传感器的精度:

1、 Tint_dd 的℃。值为54 μ s
2、 ℃。TSD 为115 μ A
3 μ A、℃,℃,为65 μ A、而 Tint_dd 温度误差仅为54 μ A BQ76PL455A 是否进入保护状态?
感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助并回复,
    非常感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LI、

    我对延迟回复表示歉意。

    我理解您在这里的担忧! 数字温度传感器的规格非常宽松。 好消息是、热关断和温度传感器是独立的电路。 热关断符合140 C 典型关断温度规范
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的善意帮助。但客户仍想知道他们是否无法使用此传感器来避免关断温度。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LI、

    我建议使用模拟芯片温度传感器来监控芯片温度。 精度并不完美、但要好得多。 遗憾的是、在我看来、数字芯片温度传感器上的误差真的不足以以这种方式使用。