This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:用于 EV 电路板的 GUI 应用- LabVIEW 驱动程序或 UART API?

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648532/bq76pl455a-q1-gui-app-for-ev-baord---labview-drivers-or-uart-api

器件型号:BQ76PL455A-Q1

我有评估板、专用电缆和 GUI 应用。 我已使用我的预期开发目标替换评估板、即集成到 PCBA 中的 BQ76PL455A-Q1芯片。  

我有一个系统设置、并且 GUI 的一切工作正常。 我可以使用此面板轻松配置、控制、监控和记录目标上的任何内容、但只能使用手动方法。 如果可能、我希望使用 LabVIEW (或其他)实现自动化。

我在您的用户指南中注意到:"sluba7a.pdf"您提到了从 GUI 到目标的命令/响应测试流程。

我是否可以为函数调用、通信会话建立步骤、数据采集步骤等获取此 C/R API。 从目标中获取? (我们正在购买其中的许多目标 BTW)

我正在构建一个更大的系统来测试多个目标、通过 GUI 手动执行此操作不切实际、除非我在该应用中缺少某些内容。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以回答以上问题吗?

    我正在创建测试系统来测试 BQ76PL455A-Q1电路板、并想知道上述问题是否可以解决。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dana:

    很高兴听到您的事情运行得相对较好。 遗憾的是、我无法提供 GUI 的源代码。 可以将 GUI 中的数据记录到文本文件中、但您似乎已经超过了这一点、正如您提到的、它不是自动的。

    我承认、我不是最了解软件的人、但可以将 Python (或类似的)中的内容组合在一起、解析从堆栈器件传入的数据。 如果您使用 USB-FTDI 线缆、我认为有一个 API 可用于此操作。