This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:PACK+变为零

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650435/bq40z50-r1-pack-goes-to-zero

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561BQ40Z50-R2

我的设计基于 bq40z50EVM-561。

我看到 PACK+处的电压、但当我将电子负载(用于测试)插入 P+/-时、电压会降至 mV 范围。 为什么? 负载未启用、电压仅在立即连接时下降。 我已经仔细检查了电子负载是否工作正常。 输出未短接。 它已启用。 FET 启用。

我附加了一个日志文件。

e2e.ti.com/.../Pack-plugin.xlsx

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JDrulia、您好!

    请按下唤醒按钮开关以暂时将 BAT+连接到 PACK+。 这将向 bq40z50-R2上的 PACK 引脚施加电压、以便为稳压器加电并启动初始化序列。

    您应该会看到电压返回:)

    要开始充电或放电测试、请将 J3端子块上的 SYS PRES 位置连接到 PACK-。 如果 NR 位置1、可以将 SYS PRES 引脚保持断开状态。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以防这可能对其他人有所帮助-

    我在 Q4中遇到了引脚分配问题。 漏极和源极被交换、导致 PACK+下降至零(大概是通过后向 Q4)。 我纠正了这一点、问题就解决了。