This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:输出功率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161PWPBKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650399/lm5161-output-power

器件型号:LM5161

您好!

我想制作一个30W 85VDC 至36VDC 的转换器。  

该器件可在 LM5161PWPBKEVM 评估板上提供1A、12V 输出。 这是12W

如果我将输出电压设置为36V 并将输出电容器更改为50V 类型、那么它能够提供30W 甚至36W 的输出功率吗?  还是不是这么简单?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您将需要考虑器件的热耗散。  我运行了一个 Webench 设计、它报告了器件中~1.5W 的损耗。  我的建议如下。

    1. 制作一个大 GND 焊盘(远高于1"^2)、并具有热可见性、以实现到电路板两个外层的良好热传导。

    2.提供外部 VCC 以最大程度地降低器件中的损耗。

    开关 频率约为100kHz、以最大程度地降低过渡损耗。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这将有所帮助。 谢谢、我会听从您的建议。

    此致、

    Peter