This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133充电至12V、并针对3节电池设置停止

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646547/bq24133-bq24133-charges-to-12v-and-stops-for-3-cell-setting

器件型号:BQ24133

我的充电器设计 BQ24133可充电至12V、并可在3节电池设置时停止。

我已经按照 BQ24133EVM 板的原理图进行了操作。

有人能在原理图中发现任何错误吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R8和 R10是 NC。
    该电路为电池充电至大约12V、然后停止 STAT 闪烁、然后打开几秒钟(充电)、然后再次闪烁。

    我注意到、VREF 从不充电时的3.3V 变为充电时的3.55V。

    我仍在尝试查找设计中的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Kok Keong Neo

    QFN 封装引脚上的 AVCC、ACN、SRN、REGN 和 VREF 上的电压是多少? 如果您可以提供示波器波形、那就更好了。

    此外、在 R27上添加更多电阻(1k-3k?)、LED 可能会消耗过多电流。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    感谢您的反馈。 我已将 R27更改为1.5K。

    我仍然具有相同的行为。 STAT 闪烁、然后打开几秒钟(充电)、然后 在 VBAT 接近12V 时再次闪烁

    以下是示波器信号

    ACN = 15.2V

    AVCC = 14.96V

    REGN=6.525V

    SRN = 12.19V

    VREF=3.579V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了所附原理图中的内容外、是否有任何其他东西连接到我们充电器的 VREF 和 REGN 网络? REGN 应为6V、VREF 应为3.3V。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VREF 和 REGN 如所示的原理图所示进行连接。

    当电路板未充电时、Vref=3.3V 和 REGN=6.0V。

    当电路板处于充电状态(STAT LED 亮起)时、VREF=3.57V、REGN=6.5V、与示波器信号中的情况一样。

    当 VREF 电压增加时、它将导致 ISET、ACSET 增加。

    我构建了3个原型板、所有板显示相同的结果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    我认为 ISET 和 ACSET 信号异常、请参见下面的

    充电时、我似乎有一些干扰

    充电时的 ISET

    ISET

    充电时的 ACSET

    不充电时为 ACSET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 GND 看起来非常嘈杂。 如果 GND 基准有任何偏移、则会发生这种情况。 确保将电源接地与模拟接地分开、或者至少为电源和模拟使用不同的 GND 路径。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我使用单独的电源 GND 平面。
    如果未正确焊接芯片的散热焊盘导致 GND 漂移、情况如何。

    此致
    Kok Keong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kok Keong、

    如果焊盘焊接不当、则器件可能过热、如果布局不符合数据表第30页布局指南中的建议、我们无法真正保证规格。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是 PCB 打印输出。  

    如果 PCB 上存在任何放置错误、请执行此操作。 非常感谢 muche2e.ti.com/.../Charger_2D00_1_2D00_0_2D00_A_5F00_final.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向您发送 Altium PCB 文件。
    请告知我在放置时应更正的任何内容。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高国强

    很抱歉耽误你的时间。 以下是一些有关布局和原理图审阅的注意事项:

    1.您需要将模拟和电源接地端组合在 IC 电源板下方的一个点上。 使用网带连接它们。
    2.使用开尔文连接将 ACP 和 ACN 连接到 R2、SRP 和 SRN 连接到 R15、以避免使用电源迹线跟踪检测电阻器上的电压。
    3. C13和 R20需要更靠近芯片。
    4.尝试为 C7和 C8输入电容器上的 GND 创建一条到 IC GND 的短路径。 C13和 R20的布线会阻止这种情况。 此外、将 IC 下方的过孔连接到底部 GND 层(浅蓝色)、以缩短 IC 接地的路径。
    5. C1、C3、C7、C8、C22、 C14、C15、C16应接电源接地。
    6. R26、R24、C24、C19、R32、 R18应位于模拟接地端。
    引脚22和23应位于电源接地端。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    感谢你的答复。

    我已根据您的笔记更新了 pcbdoc。

    请参阅随附的、并告知其是否正确。 谢谢你

    e2e.ti.com/.../Charger_2D00_1_2D00_0_2D00_A_5F00_pcbdoc.zip

    此致

    Kok Keong