This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:Webench 或 LM5175QUICKSTART-CALC

Guru**** 2562900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1, LM5175QUICKSTART-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650706/lm5175-q1-webench-or-lm5175quickstart-calc

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5175QUICKSTART-CALC

我们的客户考虑使用 LM5175-Q1。  

VIN=6V 至18V

VOUT=5V

Ioutmax=14A

Fsync=500kHz

您建议 他们使用 Webench 或 LM5175QUICKSTART-CALC 设计哪种工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试这两者。 如果您的14A 负载电流需要并联 MOSFET、Webench 将无法创建设计、并导致您无法找到合适的 FET。 如果计算器显示 MOSFET 上的损耗很大、则可能需要考虑使用并联 MOSFET 来共享功率耗散。 另一个建议是、请不要受计算器上推荐的 FES 的限制。 选择最适合您的应用的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优生三

    感谢您的回复。我告诉他们两种工具都可以使用。

    在 Webench 中、我无法输入500kHz 的同步频率。

    以下是注释。

    "优化数据不适用于此设计!"

    请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们考虑使用以下 FET。

    QH1:SQJ422EP-T1-GE3
    QL1:RS1G120MN
    QH2:SQJ422EP-T1-GE3
    QL2:SQJ422EP-T1-GE3
    www.vishay.com/.../sqj422ep.pdf
    rohmfs.rohm.com/.../rs1g120mn.pdf

    请告知他们是否应考虑使用并联 MOSFET。