This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861双端口 PSE 应用的原理图审阅

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650680/tps23861-schematic-review-for-tps23861-2-port-pse-application

器件型号:TPS23861

各位专家:

您能否帮助查看随附的客户 TPS23861双端口 PSE 应用原理图? 如果仅使用了1个器件、如何处理 AOUT/AIN 引脚?

非常感谢!

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-10-PSE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我已通知我们的 PSE 专家。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    对于原理图中的 PSE 器件、以下是注释:

    最好将未使用的 SENSE 引脚连接到 GND

    2.应移除 GATE 和 GND 之间的电容器、如 C1509-C1512、这将影响 MOSFET 的导通和关断速度

    3.如果只使用1个器件、AOUT 引脚可悬空、AIN 引脚可悬空或接地

     

    谢谢你

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢您的反馈!