This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:TPS40210-Q1 RC 引脚处于禁用状态

Guru**** 2582205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648629/tps40210-q1-tps40210-q1-rc-pin-state-at-disable

器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210

尊敬的支持团队

   您能否告诉 RC 引脚在 TPS40210-Q1禁用时的状态?

(下拉或高阻态?)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro、您好!

    当 TPS40210被禁用时、RC 引脚处于高阻抗状态。 该引脚上没有内部下拉电阻器。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San


    感谢您的回答。


    在高阻态的情况下、当 RC 引脚被禁用时、似乎施加10V 或更高的电压、是否存在损坏问题?

    (数据表中 RC 引脚的最大绝对电压为10V。)



    此致


    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomohiro、

    应将 RC 引脚钳位在指定的绝对最大电压以下、以确保器件不会损坏。 可以使用外部齐纳二极管来完成。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San

    感谢您的快速响应。

    您是否意味着输入电压大于10V 的应用需要外部钳位二极管?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomohiro、

    当 VDD 轨高于10V 时、建议在 RC 引脚上使用外部钳位二极管。 如果没有使用外部齐纳二极管、ESD 保护结构将钳制电压。 为了防止 ESD 结构受到钳位、应使用齐纳二极管。 请注意、ESD 结构可能会灌入一些电流(~50mA)、但没关系。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett - San

    感谢您的回答。
    如果不使用外部齐纳二极管、ESD 保护结构的钳位电压是多少?
    内部钳位结构正常工作所需的 Vdd 和 RC 引脚之间的电阻值是多少?

    此致
    永川体野郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomohiro、您好!

    只需选择该电阻器、即可将电流保持在50mA 以下。 例如、R =(VINmax-10V)/50mA、这应该提供一个电阻值来限制流入引脚的电流。 对于已经损耗的开关频率、这可能是不合理的。 在这种情况下、我建议使用齐纳钳位二极管来保护 ESD 电路。

    谢谢、

    Garrett