This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:"启用"闪烁时开/关

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650580/tps60150-enable-on-off-at-flashing

器件型号:TPS60150

你(们)好

我的客户有疑问。

客户希望通过打开/关闭负载 LED 的信号来打开/关闭 TPS60150。 (在负载侧请求规格)
开/关计划使用最大166Hz 的信号执行(开:6ms/关:6ms 占空比:50%)。


目前、TPS 60150是否存在问题?
是否可以使用此类信号打开/关闭?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用此类信号进行控制。 谢谢、