This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:输出中的脉冲尖峰非常慢?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650578/tps54336a-very-slow-pulsing-spikes-in-output

器件型号:TPS54336A

我在我的输出上看到这个。

乍一看、您会认为这可能是正常的。 直到您看到时间刻度... 尖峰实际上发生在166Hz 左右...

我基本上采用了示例电路和 EVM 电路并重建了它(不确定我是否在 EVM 上遇到此问题、明天将检查)  

输出纹波看起来是什么、实际上不是... 在166Hz 时,似乎有一个非常缓慢的振荡和巨大的尖峰,但为什么?

IC 的运行频率约为340KHz、我可以看到纹波+噪声、纹波<10mV、噪声约为20mV。  但这不是我在图像中显示的内容。

我正在使用22uH 电感器、我更改了10uH、然后脉冲变为大约180Hz。

如果我在输出端添加一个低 ESR 4、700uF 电容器、那么一切看起来都很好。 但无论如何、在1安培负载下、电路应该能够承受44uF 的电容。 实际上、22uF 与44uF (陶瓷电容器)没有什么不同

我在车间的示波器拾取 LED 照明的噪声时遇到了问题、但我尚未找到导致这些尖峰的原因。  事实上、大多数噪声仍然在示波器上、没有任何探针连接到任何物体(但大多数<20mV)、只有在探针连接到我的 PSU 板时才会出现尖峰。 导致这种情况的电路相关因素... ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、没关系...

    事实证明、噪声来自我用来冷却负载电阻器的12V 直流风扇。 如果我停止风扇、振荡和尖峰会消失...

    没想到风扇会带来这么多麻烦!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查您的电源在此频率下是否有交流信号