This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:故障检测问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650343/tlc59116-fault-detection-problem

器件型号:TLC59116

我们正在开发一款使用 TLC59116进行 LED 照明控制的器件。 ESD 测试存在问题、应用 ESD 放电时、LED 将关闭、不响应新命令。 可通过 TLC59116上的硬复位或软复位来恢复。 我们发现 、在 ESD 放电应用后、I2C 仍然正常工作。 我们尝试读取 EFLAG 寄存器、似乎它无法 反映问题。 此外、我还与数据表中的描述相混淆。 在表1中、它说0表示开路、但在表13中、它说1表示发生错误。 此外、开路检测并不实用、因为我们无法停止 PWM 以检查误差。 任何人都能为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    表13是错误标志的信息。 TLC59116仅检测开路和 TSD、如果这不是通道关断的根本原因、则不应从表13寄存器中读回信息。

    当通道关闭时、开路检测将无效。

    即使在 PWM 调光期间、开路检测也会在线进行。

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    TSD 是什么意思? 我想知道是否有办法通过 MCU 获取 LED 电流、我认为这是显示 LED 的实际导通关闭状态的更好方法。

    此致、George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

       TSD 意味着热保护。  正常情况下、寄存器可以指示电路正常工作时通道是否打开/关闭。 但 ESD 测试似乎会中断该过程。

       您是否想在电路板电路中添加一些 ESD 放电电路?

    谢谢!

    夏季