This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:最大输出电容

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650638/tps568215-max-output-capacitance

器件型号:TPS568215

你(们)好

我的客户有疑问。

TPS 568215的 COutmax 为500uF。
(数据表表表5)

添加更多容量时是否有问题?
根据负载需求、客户必须连接大约1000 μ F 的电容。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更大的输出电容器可能会导致环路问题。 输出电容越大、交叉频率越低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容越大、双极点将推至低频。 交叉频率将降低、从而导致环路不稳定。
    您的客户为什么要使用如此大的电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于负载是 FPGA、因此是 FPGA 的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    环路的权变措施解决方案是使用相应的较小电感器。 此外、请尝试选择更长的软启动时间、以避免软启动期间的电流限制。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户是否担心负载瞬态? 或 Vout 纹波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于这是 FPGA 端的请求、我认为应同时考虑"瞬态"和"纹波"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以建议客户测量他的环路响应以再次检查、如果瞬态和纹波不好、他可以稍微增大电容(例如600uF)。