This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:占空比调整

Guru**** 2532030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TPS62821, LM3691, TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650748/tps560200-duty-cycle-tweaks

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件:TLV62585TPS62821LM3691

您好!

使用4.75V 输入和3.3V 输出(150mA 负载)时、占空比似乎超过70%、这似乎不受支持。 输入电压低至4.9V 时 、Webench 中的仿真将正常、但不低于该值。 是否可以对输出上的无源器件执行任何操作来实现我们的目标?

请详细说明限制 此情形的器件功能。

谢谢。 /M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 MAM:

    对于这种低输入电压、较低的输入电压器件更适合成本和效率。 您是否已经看到 TLV62585具有100%模式(无占空比限制)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    替代器件还必须便宜、精度接近+/-1%、并且采用 SOT23 0.95mm 间距封装(而非0.5mm)、因此具有较大的间距。
    因此、例如 LM3691或 TPS62821是不可能的。

    -您能不能告诉我、当电压从4.9V 降至4.75V 时、TPS560200输出会发生什么情况? 在 SOT23中、我没有看到太多1%的器件...
    谢谢。 /M.A.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议的最大工作占空比为65%。 当占空比超过最大值时、VO 将下降。