This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1401EVM - BMSView 不能正常工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650856/em1401evm---bmsview-not-working-properly

您好!

客户的 PC 已经过几次 Windows 更新、现在无法使用 BMSView 软件。 客户连接他的 EVM、并获取 GUI 弹出窗口、其中列出了错误、日志文件、回溯文件和缺少的.dll。

软件:BMSView 2.2.3

电路板:EM1401EVM

客户尝试重新安装软件、但没有成功。

我们是否可以为客户提供解决方案或建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    遗憾的是、这是一个我对其并不100%满意的旧(现已停产) EVM。 我的最佳建议是执行软件的全新安装、尤其是在缺少 dll 文件的情况下。 我认为这将是唯一的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该软件是否有其他更新版可与他的板配合使用?

    用户指南引用了 Windows XP。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    不幸的是,我不认为有这种情况。 使用此 EVM 已经有很长时间没有进行任何开发。