This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:演示测试会议问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647917/tps23861evm-612-demo-test-meeting-problems

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件:TPS23861

有两种 PSE 板 TPS23861和另一个品牌的 BCM59111、当客户使用 TPS23861时、通过电缆连接 BCM59111并仅为 TPS23861供电时、BM59111可与 PD 器件正常工作。 这是怎么发生的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivien:

    请提供详细说明吗? 如照片或测试设置图。
    TPS23861EVM 如何与 BCM59111连接? 哪个端口连接到哪个端口?
    电源仅适用于 TPS23861、而不适用于 BCM59111?
    在59111和23861之间进行连接之前、是否已将 PD 插入 BCM59111端口?
    请向我们提供 TPS23861EVM 端口的波形吗?

    谢谢你
    此致
    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivian:

    由于您没有回复、我认为您已经解决了这个问题。 如果您有任何其他问题、请打开一个新主题。
    谢谢你。

    此致
    Jack Chen