This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24251:连接 USB 和电池时 I2C 挂起

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650808/bq24251-i2c-hanging-when-both-usb-and-battery-connected

器件型号:BQ24251

你(们)好

我在之前的设计中使用过该器件、没有任何问题、只能在独立模式下使用。  通过新的修改、我已经通过引脚重新分配来整理所有内容、使用 USB 为电路供电、而不会出现任何问题。  最后一部分是连接我们的常用电池、这就是开始使用的乐趣!  如果我同时连接电池和 USB 电源、I2C 通信现在将失败。  据我所知、BQ24251 (BQ)随机时间挂起、数据线仍然为低电平。  这会导致 PIC 的总线冲突情况、然后无法发送停止命令。  重置 PIC 的 I2C 无法解决该问题,因为它是 BQ 问题。  仅断开电源即可将其清除。  您有没有遇到过这种情况?  我有2个 PCB、它们都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、ajayt、

    我们以前没有在该部件上遇到过这个问题。

    这是定制设计的电路板、还是您使用的是我们的 EVM?

    您提到在应用电池和 VIN 时它会挂起吗? 通信速度如何? 您将 I2C 线路上拉至哪个电源轨?  

    此致、

    Joel H