This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:ON23x11光耦合器、SLUM188

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650737/ucc2895-on23x11-optocoupler-slum188

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件: LM5046

您好!

所使用的模型(ON23x11)的确切零件号是什么?  

我尝试通过连接不同 R3值的测试电路和结果来观察此模型的行为。 我观察到不同的 CTR。

如果 r3=1k 、则 CTR=0.6

   R3=2K CTR=0.859

   R3=3K CTR=0.849

   R3=4K CTR=0.83

   R3=5K CTR=0.81

那么、CTR 是二极管电流的函数吗?  

 是否有其他型号的光耦合器/光晶体管可用? 确切的器件型号?

谢谢、

Samrat

   R3=6K CTR=0.79

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samrat、

    感谢您关注 UCC2895。 CTR 取决于 LED 中的正向电流。 下面是一个标准化为 If = 5mA 的 CTR 与正向电流示例。

    我建议查看 LM5046的 TINA 模型。 该模型包含 PS2501光耦合器的符号。

    此致、

    本·洛夫