This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:用于 Sitara AM3351和具有 BQ25601充电器或类似器件的锂离子电池的应用

Guru**** 2600145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65218, BQ25601, TPS65910, TPS650250, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650152/tps65218-application-for-sitara-am3351-and-li-ion-battery-with-bq25601-charger-or-similar

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件: BQ25601AM3351TPS65910TPS650250TPS65217

我需要一些帮助来查找适用于我的应用的器件解决方案、如下所示:

计算机芯片组:具有  DDR 和 eMMC 的 Sitara AM3351:
目前使用 TPS65217C 来提供稳压电压

电路板 VIN = 5V

我正在向系统添加锂离子电池、需要一种方法来对其进行充电和管理(希望使用
TPS65217C 已在中进行设计)。 但是、我发现我需要 Icharge = 2A 或更高。

VBAT-max = 4.2V
VBAT-min = 3V

因此、我想我可以添加 BQ25601 来为电池充电并管理 PowerPath。 但是、我计划了
获取 BQ25601的 VSYS 并将其连接到 TPS65217C 的 VAC。 我认为、这将不起作用、因为
 BQ25601约3.65V 的稳压 VSYS 电压低 于 VAC 输入的导通电压。  

我是否应该改变我对使用这些器件的看法? 我应该使用不同的电池充电芯片吗? 应该
我使用不同的 PMIC?

我在电池充电器论坛上发布了这篇文章、但本文的目标是为我的解决方案提供更合适的 PMIC。

到目前为止、我发现 TPS65218可能起作用。

我之前看过其他专为 Sitara 系列设计的 PMIC。  TPS650250 看上去适用于低输入电压操作、但它确实不错
没有内置定序。  TPS65218 看起来与 TPS65217类似 、似乎具有低输入电压运行和
时序。  TPS65218可能 是 PMIC 的替代产品吗?  

如果是、该芯片能否按照我的建议与 BQ25601一起使用、获取 BQ25601的 VSYS PowerPath 输出
并连接到 TPS65218的 IN_BIAS 和其他 IN_X 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您的电压、电流和定序要求是什么?

    正确的做法是、BQ25601应该能够为 TPS65218供电、因为它的最小输入电压较低。 如果您想更改 PMIC、也可以考虑使用 TPS65910和 TPS650250。 但是、我不确定 AM3351的电压要求是多少、因此切换 PMIC 可能会更加困难。

    我刚刚与我们的 TPS65217器件专家交谈、他说您可以通过 BAT 引脚而不是 AC 或 USB 引脚为 TPS65217供电。 我认为这可能是您的最佳选择。 如果您这样做、请确保不要将任何东西连接到交流或 USB 引脚、以免2个充电器同时尝试为电池充电。

    您也可以忘记 BQ25601、只需使用 TPS65217为电池充电、但您不会从中获得2A 的充电电流、因此充电时间会更长。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压和电流要求主要是 AM335x 芯片组的要求和上述要求:

    电路板 VIN = 5V

    我正在向系统添加锂离子电池、需要一种方法来对其进行充电和管理(希望使用
    TPS65217C 已在中进行设计)。 但是、我发现我需要 Icharge = 2A 或更高。

    VBAT-max = 4.2V
    VBAT-min = 3V

    定序要求是 AM335x 的要求、因此我将查看与 Sitara 相关的 PMIC。

    我确实要求 Icharge = 2A 最小值。

    我查看了 TPS650250、但它没有定序。 TPS65910引脚太多、太大(物理上)且太复杂。

    使用 TPS65217的 BAT 引脚似乎也是一种可行的方法。

    TPS65218似乎具有所有必要的元件来替代 TPS65217。 您可以确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    是的、它可用于替代 TPS65217。 请参阅此用户指南、了解如何使用 TPS65218为 AM335x 供电。

    www.ti.com/.../slvuaa9a.pdf

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    如果我确实决定通过应用手册 SLVA901中此处所示的 TPS65217的 BAT 引脚为系统供电、那么建议的原理图为什么不采用输出 SYS
    输入端的电压、这是正常情况吗? 这两个选项是否都可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我不知道为什么这个原理图使用 VIN 作为输入而不是 SYS。 我已通知我们的 TPS65217器件专家、以便他能帮助回答您的问题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    解决方案电路1是 TPS65217数据表第77页上电路的适配、图56右侧。

    如果仅使用1种形式的电源来运行 PMIC、而 PMIC 的电源不是电池、且电压小于5V、则无需使用电源路径。 因此、所有下游电源轨(直流/直流和 LDO)最好直接接受 VIN 的电源。

    这是一种理想的解决方法、可避免某些客户在不使用电池的情况下使用电源路径时遇到的问题。 原理图通常从 Beagle Bone Black 参考设计中复制、PMIC 保持原样、缺少对 PMIC 原理图的仔细检查通常会导致锁定。