This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:Q3的角色

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650669/lm3445-role-of-q3

器件型号:LM3445

大家好、团队成员。

Q3在基准电路中的作用是什么?

在 Q3的 E-C 之间连接时、是否存在问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    LM3445用作浮动降压稳压器。 这意味着无论您的 LED 堆栈电压如何、VBUCK 都是相同的。 因此、Q5和 R14根据 LED 堆叠电压设置 COFF 充电电流。 电池组电压越高、关断时间越短、电池组电压越低、关断时间越长。 当然、电池组电压越高、导通时间越长、等等...

    Q5所做的是补偿叠加电压、使开关频率保持相对恒定。 这对于具有不同负载电压的多种设计而言非常有用、但也适合在 LED 堆栈加热/冷却时改变正向电压。

    您可以断开基极并在发射极/集电极之间短路、这样可以正常工作、但开关频率会有更宽的变化。

    此致、

    克林特