请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3445 大家好、团队成员。
Q3在基准电路中的作用是什么?
在 Q3的 E-C 之间连接时、是否存在问题?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hirotsugu、
LM3445用作浮动降压稳压器。 这意味着无论您的 LED 堆栈电压如何、VBUCK 都是相同的。 因此、Q5和 R14根据 LED 堆叠电压设置 COFF 充电电流。 电池组电压越高、关断时间越短、电池组电压越低、关断时间越长。 当然、电池组电压越高、导通时间越长、等等...
Q5所做的是补偿叠加电压、使开关频率保持相对恒定。 这对于具有不同负载电压的多种设计而言非常有用、但也适合在 LED 堆栈加热/冷却时改变正向电压。
您可以断开基极并在发射极/集电极之间短路、这样可以正常工作、但开关频率会有更宽的变化。
此致、
克林特