This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:电容负载限制?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, TPS659039-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650453/tps65916-capacative-load-limitations

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: TPS659039-Q1

您好!

我正在查看 TPS6590377 PMIC 的原理图。 我注意到、在用户指南的第2.2.2节中、每相的总容性负载不应超过57uF。 我们之前还使用了另一个 TI PMIC。

 

TPS65916是否存在任何负载电容限制?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我已将您的问题转发给产品专家。 他将能够为您回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    该器件具有数据表中指定的57uF 最大电容、这意味着该器件经过验证和测试、每相电容高达57uF。
    但是、我们在 TPS659039-Q1上执行了更高容性负载测试、该器件与 TPS65916属于相同的 PMIC 系列。 此处列出了应用报告:
    www.ti.com/.../swca286

    总之、我们在整个温度范围内没有发现更高电容的稳定性问题、因此我们希望 TPS65916也能获得相同的结果。 但是、由于它超出了数据表规格、客户应执行自己的测试以确保其系统稳定。

    请注意、我们不建议低于数据表中的最小电容值、因为在低温下存在不稳定的风险。

    此致、
    Karl