This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:设计 LM5067应用时的考虑因素

Guru**** 2563440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650374/lm5067-considering-when-design-lm5067-application

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好!

我正在设计 LM5067应用、以限制48V 电源的浪涌电流。 原理图如上所示。 设计参数如下:

+ Vin = 48V

+ I LIMIT = 2A

+ UVLO = 40V、OVLO = 60V

我认为有2个问题:

+首先:电路可以在通过 R3045施加到 VEE 的+48V 电压和 GND 的情况下工作? 因为在 LM5607数据表中、它们使用-48V 电压连接 VEE、并将 GND 连接到 VCC。

+秒:我在电路中计算出的插入时间是220ms、使用 C_TIMER_TIMER_0.33uF。 但在我使用 TI 工具(www.ti.com/.../HOTSWAP-EFUSECALCULATORS)的情况下、插入时间的值为1440ms、C_TIMERR 为2.2uF、设计参数相同。 我认为我的电路在某些地方是错误的、但我不知道为什么...

请帮助我清楚地理解2个问题。 感谢大家取得的进步。  

弗兰克、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    LM5067是一款仅低侧热插拔控制器、不能像您描述的那样用作高侧。 为此、请使用 LM5069及其关联的工具。 我建议您订购 EVM 以获得帮助。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian。

    如果我仍想在应用中使用 LM5067、如何将之前的电路更改为正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    LM5067仅用于低侧控制。 由于系统原因、通常不建议使用 GND 进行热插拔。 高侧 LM5069正是您在此应用中所需的部件。

    Brian