This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:充电状态

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ27320, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649669/bq24195-charging-status

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ27320BQ27220

您好!

我想知道 STAT 引脚、我已经阅读了充电 IC 的数据表、但我只看到它在充满电和充电时显示高低值。

此引脚是否会显示充电百分比...??

如果没有、如何显示电池的充电百分比?

显示 电池充电百分比的任何建议。

希望我能得到答案

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    bq24195上的 STAT 引脚不提供电池的充电状态信息。 STAT 引脚仅提供与充电器状态相关的信息:正在充电、充电终止/禁用或发生故障。

    为了提供准确的充电状态、器件必须知道电池的相关信息、例如其容量、为此、您可以使用 bq27542等单节电池电量监测计。

    如果需要粗略的充电状态、可以让微控制器根据电池的电压生成一些百分比、但不建议这样做、因为会影响电池的充电状态、例如电池的内部阻抗、温度、充电/放电速率等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我是否可以将 BQ27220或 BQ27320 IC 用于相同的用途...
    哪一项更可取或您会推荐哪一项?
    其中三种保护 IC 很常见、因此如果我使用 BQ24195、则需要保护 IC 和 MOSFET。
    请帮助
    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我应该在哪个接口中使用 bq27542、HDQ 或 I2C。
    如果我使用的是 I2C、那么是否需要 HDQ 引脚、或者是否将其置于 flout 条件。
    提前感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq27542可用于 I2C 或 HDQ、I2C 更常用。

    该监测计默认使用 I2C。 有一个命令可将 I2C 转换为 HDQ、但此更改仅为一次性更改、不可逆。 一些客户将其监测计转换为 HDQ 以进行单线通信(相比2线 I2C)。

    HDQ 较慢、但需要权衡仅使用1条线路进行通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

    BQ27542中使用了保护 IC、因此如果我使用的是 BQ24195、则需要保护 IC 和 MOSFET。

    请帮助

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器内置的保护功能是二级保护、但仍假设应用中使用了初级保护 IC。我建议使用具有外部 CHG/DSG FET 的初级保护 IC。 初级保护在为锂离子电池充电时提供额外的保护、并且与次级保护相比、响应时间更快。