This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:在预充电时间过长的情况下

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650491/bq24190-in-case-pre-charging-is-too-long

器件型号:BQ24190

 

你好

请让我向我的客户提出其他问题。

我的客户有以下其他问题。

 

“如果预充电时间过长,bq24190未进入快速充电模式,

bq24190会识别这是不良的背叛、并停止充电、向 MCU 指示。 正确吗? "

 

我会建议客户遵循以下内容、但我不确定、因为我没有自己进行测试。

请提供建议吗?

 

~~~~~~~~~~~μ A

是的。

在数据表第21页中,我们看到“当电池低于 BATLOWV 阈值时,安全计时器为1小时”...(*)

因此、如果预充电时间过长= 1小时(典型值)、bq24190可能会检测到电池损坏... 请注意、未指定(最小值)和(最大值)。

我们在 REG05[2:1]中看不到'1 hr'描述,因此无法更改1hr,但 bq24190停止充电和

REG09[5:4]表示充电安全计时器过期。

 

(*)

当电池低于 BATLOWV 阈值时、安全定时器为1小时。 用户可以对快速充电进行编程

安全计时器通过 I2C (REG05[2:1])。 当安全定时器到期时、故障寄存器 REG09[5:4]变为11、然后变为

INT 置位到主机。 安全定时器功能可通过 I2C (REG05[3])禁用。

~~~~~~~~μ A

以上是否正确? 你怎么看?

请提供建议。

感谢您的合作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种说法是正确的。

    1小时后、充电将禁用并向主机发出中断、以便在故障寄存器 REG09[5:4]设置为11时充电。

    安全定时器可通过寄存器05禁用。

    此致、

    Parker