This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:TPS82085SIL 模块中使用的电感器

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650573/tps82085-inductor-used-in-tps82085sil-module

器件型号:TPS82085

我想弄清楚 TPS82085SIL 模块中使用了什么电感器、我可以在哪里找到数据表(电感器)?

TPS82085数据表中仅显示为0.47uH、没有其他内容。

提前感谢、

Herbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫伯特、您好!

    我记得最近出现了同样的问题、因此我在论坛(位于页面顶部)搜索"TPS82085"并找到了该主题: e2e.ti.com/.../647260
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、电感器基本上是 TI 的商业秘密、或者我读取这个线程是错误的吗?
    我个人对电感器类型感兴趣、并构建为对 EM 发射进行建模。

    谢谢、
    Herbert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会这样说。 这是一种现成的标准芯片电感器。 这些是屏蔽的。 如果要研究电感器本身、可以对器件进行采样并移除电感器、但电源模块的主要用途之一是简化设计。