This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:关于斜升和 MODE 引脚的调整

Guru**** 2346530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650127/tps543c20-about-about-adjustment-of-ramp-and-mode-pin

器件型号:TPS543C20

您好!

您能告诉我有关斜坡和模式引脚的信息吗?
客户希望根据负载响应特性调整斜坡和 MODE 引脚。
但是、数据表中未列出该值。
除了检查波形、请告诉我斜坡和模式引脚的调整指南。
根据指导原则、客户希望设置最佳电阻值。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表看起来非常模糊。  建议使用 Webench 工具。  让我看看我是否能找到更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于斜坡引脚:从数据表的图14中、Rramp (300kOHm)和 cramp (表3上的用户选择)在 LC 双极频率之后为系统创建了一个零点。 如果该零点远离 LC 频率、则相位将更低。
    对于单相、MODE 引脚可以设置 API 阈值(4)和体制动(1阈值-30mV):121K-API = 15mV、BB=30mV、187K-API = 25mV、BB=30mV、8.66K-API = 35mV、 Bb = 30mV、78.7K--API = 45mV、Bb = 30mV、
    对于两相、MODE 引脚用于设置主器件和从器件配置。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San、Kit-San、

    感谢您的响应和支持。

    例如、
    ・斜坡引脚设置不匹配会发生什么情况
    ・API 和 BB 设置太大时存在风险

    您能否就上述情况下的风险向我提供建议

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于斜坡引脚:对于500kHz 频率、电路中通常使用187K。 如果 Fsw 为1MHz、则电阻值需要更小(例如121K 或78.7K)、以使斜坡信号更大、从而减少抖动。 最好针对设计的斜坡电阻器一起验证负载瞬态和波特图中的系统。
    对于 MODE 引脚:API 和 BB 特性是完全可选的。 客户可以选择不使用它们。 如果 API 配置为45mV、这意味着在 API 启动前、负载瞬态期间输出电压必须低于45mV。 当客户使用 BB 功能时、输出电压必须小于30mV、以避免在关断期间降低栅极关断。
    套件