This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 455a 的电源电压为12-79.2V (Vtop),是否可以向 VP/VDIG 添加外部降压电源?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650599/the-supply-voltage-of-455a-is-12-79-2v-vtop-can-i-add-a-external-buck-supply-to-vp-vdig

尊敬的:

客户需要当 其中一个 TOPCELL 电压低于7V 时、系统可以正常工作。

因此,我添加了一个由 Topcell 提供的降压电路,输出为5V 至 VP 引脚。

当 TOP 引脚低于7V、VP 为5V 时、IC 能否正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

     这实际上是一个常见问题。 简而言之 、  您可以使用外部电源为 VP/VDIG 供电、但我通常不建议采用这种方法。     您必须非常小心地进行加电序列、 并且 IC 内部还有更多的错误。

    有一个来自  TOP 引脚的内部10V 常开稳压器。  顶部必须始终至少12V、因此顶部不应低于 7V。

    如果您正在开发  桥式 IC、您 可能对该参考 设计感兴趣: www.ti.com/.../TIDA-01400